This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907 - 5秒内具有非常大的输出压降和电压上升

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, LP2985, TLV702, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759330/lp5907---very-large-output-voltage-drop-and-voltage-rise-over-5-sec

主题中讨论的其他器件:LP5907LP2985TLV702TLV700

你好!  请原谅我说英语。

 LP5907的输入端提供4V 的噪声电压(它们可能产生高达3.6V 的噪声)。 LDO 在这方面做得很好、我们可以在100mV 波动的情况下获得3V 输出。  μs、由于未知原因、输出端的压降有时高达2V、持续时间为500 μ s。 有时、在压降之后、它会恢复5秒。

连接了一个功耗为10mA 的 MCU 作为负载。 0603 μ A 10μF LDO 的 μF 和 μF (我尝试将输出降至4.7 μ A 和1 μ A、但没有结果)。

另外值得注意的是、通过将0603 100nF 焊接到 LDO 的输入引脚、问题消失了。  请告诉我、如何解释 LDO 的这种行为、问题是什么以及如何解决? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    听起来这种行为是由有噪声的电源的高频组件引起的。 如果输入电压由于噪声而大幅下降、则 LDO 将被迫在压降条件下工作、输出电压将降至输入电压减去压降电压。 添加一个100nF 输入电容器可滤除更高频率的噪声分量并解决该问题。 这就是为什么在电源管理器件所需的输入电容器中至少包含一个100nF 输入电容器并联的良好设计做法。

    谢谢、
    Gerard Copeland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard Copeland:

    为 LP5907供电的4V 电压因 GSM 调制解调器而产生噪声、因为它消耗2W 的功率。  问题可能是由于这种原因、但我不明白为什么在我安装 LP2985时它能正常工作?

    我想特别了解 LP5907的问题是什么、它是否不稳定、对 EN 输入的干扰是否起作用、还是对内置 PMOS 栅极的干扰?

    您认为这是由 HF 干扰造成的吗? 那么、如何选择对高频干扰漠不关心的 LDO?

    谢谢。 此致、Denis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    这种行为可能是由不稳定和高频干扰的组合造成的。 有噪声的电源基本上会在 LDO 上施加各种频率和幅度的线路瞬变。 同时、该噪声可能会耦合到器件的其他内部块、从而导致不可预测的行为。 考虑到这一点、请注意 LP5907和 LP2985具有非常不同的拓扑、如下面的功能方框图所示:

    LP5907:

    LP2985:

    LP2985采用传统设计、具有比 LP5907更稳定的控制环路。 此外、LP2985的设计更简单、因此电源噪声耦合到内部电路的路径更少。

    遗憾的是、很难预测 LDO 在使用噪声很大的电源时的性能、因为这将受到 IC 和 PCB 设计和布局的影响。 但是、正如您所观察到的、将小型陶瓷去耦电容器放置在 LDO 引脚附近将减少电源噪声的影响。 我建议将这一点纳入您的设计中、因为随后可以根据其他应用要求选择合适的 LDO。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    请告诉我、我们是否希望 TLV700和 TLV702与 LP2985一样简单、并且能够忽略高频干扰?

    谢谢。 此致、Denis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    虽然我们可以期待这些结果、但确定 TLV700和 TLV702是否适合您的应用的最佳方法是、如使用 LP5907和 LP2985所做的那样、对设计进行原型设计和测试。 这些器件可在此处进行采样:

    https://samples.ti.com/store/

    谢谢、

    Gerard