This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1708:在 UC1708上启用线路;绕过电容值以实现"VIN"

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759867/uc1708-enable-line-on-uc1708-bypassing-capacitor-values-for-vin

器件型号:UC1708

两个问题:

我 正在12伏的电压下操作 UC1708。  我希望使其永久启用。  我能否将 EN 引脚连接到5伏以使其保持永久启用状态?  您是否建议将其保持打开状态以便永久启用它?

 数据表显示了一个47uF 钽电容器和一个10uF 陶瓷电容器用作 VIN 引脚的旁路电容器。 我的应用中的 UC1708以2200pF Ciss 驱动 MOSFET。 我真的需要47 μ F 钽电容器吗?  10 μ F 陶瓷电容器是否足够好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    1.我建议将 EN 连接至5伏、以使其保持永久启用。 我不会让它保持打开状态。

    10uF 可以正常工作、但必须考虑器件需要提供的电荷量。 需要了解的是器件将向 FET 提供多少电荷以完全导通栅极、以及需要多长时间。 然后、您可以查看输入端的电压变化、并查看您的设计中的电压变化是否正常。 另一个需要考虑的问题是、如果提供12V 电压的电源板载或电缆过远、仅使用陶瓷电容器可能会导致输入电压稳定性问题。

    谢谢、

    Daniel