Other Parts Discussed in Thread: UC1708
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1708 两个问题:
我 正在12伏的电压下操作 UC1708。 我希望使其永久启用。 我能否将 EN 引脚连接到5伏以使其保持永久启用状态? 您是否建议将其保持打开状态以便永久启用它?
数据表显示了一个47uF 钽电容器和一个10uF 陶瓷电容器用作 VIN 引脚的旁路电容器。 我的应用中的 UC1708以2200pF Ciss 驱动 MOSFET。 我真的需要47 μ F 钽电容器吗? 10 μ F 陶瓷电容器是否足够好?