请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF5050 您好!
我的客户报告 REF5050的输出电压在-40C 温度下为4V、您能不能提出可能的原因?
我检查了输入电压是否为6.6V、 负载电流在-40C 下为0.35mA、这不是低压降问题。 这是应用电路。
谢谢。
东宝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户报告 REF5050的输出电压在-40C 温度下为4V、您能不能提出可能的原因?
我检查了输入电压是否为6.6V、 负载电流在-40C 下为0.35mA、这不是低压降问题。 这是应用电路。
谢谢。
东宝