请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421EVM-G1A 主题中讨论的其他器件:BQ27510
我们使用的是设计容量为5200mAh 的移除电池。 在读取剩余的 Capacity 和 fullChargeCapacity 时发现问题。 现在使用 bq27421的示例代码。
问题是、读取这些值时、它始终读为0。 还尝试读取未过滤的值、但结果相同。
在为电池充电时、这些值将逐渐增加。 但在器件复位或重新启动后、它们将再次复位为零。
即使电池在重启后充满电、也会显示为零。 不确定问题所在。
感谢反馈/意见。
此致、
Zahir