This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:剩余电量和放大器问题;满电量读数

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759650/bq27421evm-g1a-issue-with-remaining-capacity-full-charge-capacity-reading

器件型号:BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQ27510

我们使用的是设计容量为5200mAh 的移除电池。 在读取剩余的 Capacity 和  fullChargeCapacity 时发现问题。 现在使用 bq27421的示例代码。

问题是、读取这些值时、它始终读为0。 还尝试读取未过滤的值、但结果相同。

在为电池充电时、这些值将逐渐增加。 但在器件复位或重新启动后、它们将再次复位为零。  

即使电池在重启后充满电、也会显示为零。 不确定问题所在。

感谢反馈/意见。

此致、

Zahir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    421是基于 ROM 的监测计。 当它断电时、除了 OTP 中存储的默认数据外、它将丢失所有数据。 这就是您遇到此问题的原因。 如果您需要的监测计仍可保留数据或具有闪存存储功能、请使用任何 bq27510、bq27520或 bq27545或 bq27741监测计。