This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:热插拔电路中的并联 FET 故障

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759426/lm5067-failure-of-paralled-fets-in-hot-swap-circuit

器件型号:LM5067

尊敬的

我们将 LM5067-1 (闭锁版本)用作热插拔控制器。 并联使用了两个功率 FET。  

该电路现在开始出现质量乘积。 但在开/关测试中、两个并联 FET 中只有一个有时会死。 故障率为%而非 PPM。  

开/关测试在3种不同的输入电压下进行、即最小、标称和最大输入电压。  

标称直流输入电压为-48Vdc、尤其是 FET 故障主要发生在最高输入电压(-65Vdc)下。  

输出负载似乎与 此故障无关。  

FET P/N 低于...

第一家供应商:IRF100B201 (TO220AB、IR/Infineon)

第二家供应商:FDP036N10A (TO220、Fairchild/ONsemi)

两个 FET 装配有散热器。  

您需要考虑的另一个信息是、此故障发生在特定的 FET 批次上。 其他具有其他制造厂的 FET 大部分都很好。

因此、客户现在排除了特定批次的 FET 并采用了其他批次。 我认为这只是一个临时措施。 此故障迟早会随着产量的增加而发生。  

我研究了相关信息、最初我怀疑根本原因可能是 FET Vt 的差异  

我参考了标题为"热插拔器件的可靠性问题"的文档  

文档链接是...  https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1273013

但据我所知、包括 Vt 在内的 FET 规格没有很大差异 因此我不知道到底是什么问题- Vt 不平衡或低于/高于特定 Vt  

现在、我尝试使用曲线示波器来测试 FET 的 VT。 但租用曲线跟踪器存在一些问题。 一旦我获得曲线示踪剂、我将进行测试并告知您其结果。  

总之、您对此失败有何看法?  

如果您需要客户电路(与热插拔电路相关)、请告诉我。  

老实说、我是该项目的第三方。 有终端客户(全球通信设备公司)、中间客户、OEM 开发公司和我!)

为了公开共享详细的设计信息、需要客户许可。  

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张敏嘉:

    您是否将 IRF100B201与 FDP036N10A 并联? 在开/关周期测试期间、哪个 FET 出现故障? 在此测试期间、负载电容、负载电阻是多少?

    您能否分享原理图并在 我的电子邮件 ID 中填充设计计算器 www.ti.com/.../toolssoftware。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张敏嘉:

    因为我们正在通过电子邮件进行讨论。 请关闭此 E2E 主题。

    此致、
    Rakesh