请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65310A-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS65311-Q1
尊敬的所有人:
在数据表中,当我们 要为 升压电路选择输出电容器时,它说我们应该使用“公式12”来计算输出电容器的值,并且我们应该满足“FLC 在10kHz-15kHz 的范围内”。 但是、如果我使用数据表提供的有关 L=4.7uH 和 Cout=57uF 的数据、我发现" FLC 不在10kHz-15kHz"范围内、所以我想说 为什么呢?
此致。