This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65310A-Q1:关于升压电路的输出电容器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759366/tps65310a-q1-about-output-capacitor-for-boost-circuit

器件型号:TPS65310A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65311-Q1

尊敬的所有人:

在数据表中,当我们 要为 升压电路选择输出电容器时,它说我们应该使用“公式12”来计算输出电容器的值,并且我们应该满足“FLC 在10kHz-15kHz 的范围内”。 但是、如果我使用数据表提供的有关 L=4.7uH 和 Cout=57uF 的数据、我发现" FLC 不在10kHz-15kHz"范围内、所以我想说 为什么呢?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表公式正确。 公式只是起点、需要根据实际测量值进行微调。 在数据表计算中、对于给定的值、F_LC 大约为7.6KHz、但如果考虑输出电容器降额效应、实际 F_LC 可能大约为10KHz。 输出电容器降额取决于您使用的电容器类型、因此在计算时、请考虑这一点并根据电容器数据表使用该值。 我同意数据表中指定的输出电容器值非常保守、您可以根据纹波和负载电流要求使用稍小的值。

    您能告诉我哪个客户正在使用此器件吗? 对于汽车客户、我们通常建议使用 TPS65311-Q1而不是 TPS65310A、因为 TPS65311-Q1 BUCK2/3和升压转换为2.45MHz (超出 AM 频带)、这有助于降低输出电感和电容器尺寸。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    之前的回答似乎有一些问题、因此请重新发送。

    数据表公式正确。 公式只是起点、需要根据实际测量值进行微调。 在数据表计算中、对于给定的值、F_LC 大约为7.6KHz、但如果考虑输出电容器降额效应、实际 F_LC 可能大约为10KHz。 输出电容器降额取决于您使用的电容器类型、因此在计算时、请考虑这一点并根据电容器数据表使用该值。 我同意数据表中指定的输出电容器值非常保守、您可以根据纹波和负载电流要求使用稍小的值。

    您能告诉我哪个客户正在使用此器件吗? 对于汽车客户、我们通常建议使用 TPS65311-Q1而不是 TPS65310A、因为 TPS65311-Q1 BUCK2/3和升压转换为2.45MHz (超出 AM 频带)、这有助于降低输出电感和电容器尺寸。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Murthy:
    TPS65311-Q1的价格是多少?它是否高于 TPS65310-Q1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关定价、请联系当地的 TI 销售团队、他们应该能够为您提供帮助。 在 TI.com 上、这两款器件的价格相同。

    您能告诉我有关您的项目和客户的更多信息吗?

    此致、

    Murthy