请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28251 大家好、
请考虑原理图:(第42页上的 UCC28251数据表表格)
请注意电阻器通过电流互感器(在初级侧)感测到的电流反馈。
除了电流互感器(CT1)之外,它还需要光耦合器(U6)吗?
是否可以将 CT1的次级侧连接到次级侧(半桥的)的接地端以消除 U6?
此致、
RAS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.