This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:除了电流互感器之外、它还需要光耦合器吗?

Guru**** 2602705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759315/ucc28251-does-it-need-an-opto-coupler-in-addition-to-current-transformer

器件型号:UCC28251

大家好、

请考虑原理图:(第42页上的 UCC28251数据表表格)

请注意电阻器通过电流互感器(在初级侧)感测到的电流反馈。

除了电流互感器(CT1)之外,它还需要光耦合器(U6)吗?

是否可以将 CT1的次级侧连接到次级侧(半桥的)的接地端以消除 U6?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、

    我已联系我的一位同事回答此问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    如果电流互感器可以满足隔离标准、则可以拆下光耦合器。 这是许多实用设计所采用的方法。

    此致

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢你。 如果找到答案。

    它引起了有关原理图的另一个问题。

    为什么次级侧的电流检测不到? 这样就消除了 CT 和光耦合器。

    此致、

    RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS、
    不使用光耦合器的方法是许多实用设计采用的方法。

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、
    但市场上的电流互感器并未指定隔离额定值。

    此致、
    RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAS、

    您可能需要与电流互感器供应商联系、以查看他们的产品是否通过基本隔离系统或增强型隔离系统标准等安全系统认证。 如果他们没有、并且您需要通过安全标准、您可以寻找其他供应商或要求定制产品。

    此致

    弗兰克