请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335大家好、
我在几个帖子中找到了一个多级转换器。
最后一级是降压转换器、应使用微控制器进行控制。
输入电压为0-400 VDC (来自半桥级),输出为0-400 VDC。 400V 时的最大电流为1A、短路时的最大电流为10A。
应通过闭环控制输出电流。
我有几个问题:
1) 1)如何在峰值和平均电流模式控制之间进行选择?
2) 2)注意事项是什么?
此致、
RAS