This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压拓扑-平均或峰值电流模式控制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759347/buck-topology--average-or-peak-current-mode-control

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

大家好、

我在几个帖子中找到了一个多级转换器。

最后一级是降压转换器、应使用微控制器进行控制。

输入电压为0-400 VDC (来自半桥级),输出为0-400 VDC。 400V 时的最大电流为1A、短路时的最大电流为10A。

应通过闭环控制输出电流。

我有几个问题:

1) 1)如何在峰值和平均电流模式控制之间进行选择?

2) 2)注意事项是什么?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS

    您使用的是什么微控制器?

    如果您想了解有关如何设计峰值和平均电流模式控制降压转换器的更多信息、请参阅以下电源设计研讨会论文 www.ti.com/.../slup091.pdf、其中提供了更多详细信息

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我有 TMS320F28335评估板。
    我的问题与 MCU 无关。 但我想在峰值电流和平均电流模式控制之间进行选择。
    此外、我想知道所选方法与数字 MCU 闭环的注意事项。

    此致、
    RAS