请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 大家好、
因此、我使用了用于 LM25088-1的 TI Webench 设计工具、在2A 电流下提供12V 至-7V 输出的输入电压。 我创建了以下原理图:
电路板布局如下:
加电时、电压在-7V 时是正确的、可在高达-300mA 的负载下工作、但在任何更高的负载下、电流会立即限制(我的假设)、输出会变为-1V。 这是较大电源测试 PCB 的一部分、因此可以测试电压和电流。 我是否做了错误的事情? 在这种情况下、布局是否存在问题?
请告诉我、并感谢您抽出宝贵的时间!
Scott