This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:负电压输出电流限制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759540/lm25088-negative-voltage-output-current-limit

器件型号:LM25088

大家好、

因此、我使用了用于 LM25088-1的 TI Webench 设计工具、在2A 电流下提供12V 至-7V 输出的输入电压。  我创建了以下原理图:

电路板布局如下:

加电时、电压在-7V 时是正确的、可在高达-300mA 的负载下工作、但在任何更高的负载下、电流会立即限制(我的假设)、输出会变为-1V。 这是较大电源测试 PCB 的一部分、因此可以测试电压和电流。 我是否做了错误的事情? 在这种情况下、布局是否存在问题?  

请告诉我、并感谢您抽出宝贵的时间!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    我相信您错过了从 CSG 到-VOUT (传统降压转换器上的 GND)的连接。 您的电流设置要求所有流经12m Ω Rsense 的电流都流经 CSG 引脚(可能通过 CSG ESD 二极管)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇... 很简单的东西,谢谢:) 我将对其进行测试并返回给您!

    Scott