请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90124A 您好!
我们使用 UCD90124A 来监控设计中的多个电压、并且在器件的 MON1输入上有一个奇怪的行为、在两个器件上复制了错误。
当 MON1输入上的电压高于特定电压时、Fusion 工具中显示的受监控电压显示0V。
该电压约为2V (低于监控的最大值2.5V)。
我们是否错过了数据表中的内容?
此致、
克莱蒙特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.