This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:MON1上的监控电压不正确

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165167/ucd90124a-incorrect-monitoring-voltage-on-mon1

器件型号:UCD90124A

您好!

我们使用 UCD90124A 来监控设计中的多个电压、并且在器件的 MON1输入上有一个奇怪的行为、在两个器件上复制了错误。

当 MON1输入上的电压高于特定电压时、Fusion 工具中显示的受监控电压显示0V。

该电压约为2V (低于监控的最大值2.5V)。

我们是否错过了数据表中的内容?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的设置了错误的指数来触发计算溢出。

    请确保最大值大于2V、否则、当电压超过2V 时、您将获得0V。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你说得对、就是这样。

    谢谢、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新、很高兴了解。

    此致

    Yihe