This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:升压转换器不接受负载电流

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775326/tps40210-boost-converter-not-taking-load-current

器件型号:TPS40210

您好!

我正在使用升压转换器设计 、该设计应转换6V-11.3V 输入12V 稳定输出。 我在 设计过程中使用了 TI 共享的设计公式、也使用了 TI Web 工作台进行了交叉验证。开关频率设置在600kHz 左右。  在未连接负载时、我将根据设计获得12V 输出电压。 一旦我连接、负载输出电压就跟随输入电压。 开关也会随负载而发生。

电感值8.2uH、感应电阻30m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Psasad、
    您可以分享原理图和布局吗? 也许我们可以发现潜在风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          

    随附的原理图和布局图片请给出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、您是否已获得所有附件? 希望一切都可见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    您的负载、电流、电阻或功率级别是多少? 您能否监控 MOSFET Vgs、缩小以显示1ms 范围、缩小以显示几个周期?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 时的最大负载为1A   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您能回答其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载 Vgs 的情况下运行

    无负载 VGS

    脉冲持续时间。

    无任何负载时的脉冲持续时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但这些波形并未显示太多内容。 您能否监测 IC GDRV 和 ISNS 引脚电压以及 MOSFET 的 Vgs? 恐怕 ISNS 不是真正的开关电流、而是由 GDRV 通过一些 PCB 碎屑上拉。 请仔细检查 MOSFET 源极和栅极焊接、并清洁 PCB 以避免任何意外的信号路径。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Youhao、
    谢谢你们的建议 您是否在设计值中发现任何错误? 开关频率为600K、希望它不会对 IC 过高。 在12V 输出的负载下、我甚至无法消耗50mA 的电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流感测是否会将电流限制在某个值以下? 当我消耗如此小的电流时、电流感应的功能是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    我的计算机上的原理图非常模糊。 无论如何、您可以在 C12的位置放置一个大电容(例如1uF)、然后逐渐施加输入电压(缓慢上升)、看看您是否可以在负载时建立输出调节。

    如果它正常工作、那么您的环路会出现问题、我们可以在那里工作。 让我知道您通过添加电容器所看到的内容。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望此图像对您可见。 我已经对升压转换器进行了线路调节测试、它正如预期的那样、在 5.5V 至11V 的输入电压范围内提供12V 输出电压  。问题出在我们消耗负载电流时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    到目前为止、信息还不够。 PWM 比较器使用 CS 来确定占空比。 我想查看您的 CS 信号波形、看看是否有其他线索。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我不在办公室。 我在原理图中没有看到任何明显的问题、600K 是高电平、但不应导致无法提供50mA 负载电流的问题。

    我研究了您的布局、您只需给我一小部分。 您能否焊接厚而短的铜线以直接连接 R22接地引线和 C13接地引线? 请注意、输出交流电流环路采用以下路径:

    二极管(a)-->二极管(K)--> Cout (+)--> Cout (-)--> R22 (-)--> R22 (+)--> Q6 (S)--> Q6 (D)-->二极管(A)

    我在 R22和 C13之间看不到直接接地连接、因此该电流可能需要一条 zigzag 路径来闭合环路。 有一个短而直接的连接很重要。

    请告诉我结果。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    有更新吗? 问题是否已解决? 如果几天内没有活动、我们需要关闭该主题。 您始终可以通过执行新的帖子来重新打开它。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:
    感谢您对问题得到解决的善意支持。 开关频率设置电容器中存在问题设计值为100pF、但器件汇编器使用的值为0.22uF、使用该电容器时、开关频率为600Hz、大约应为600kHz、我们可以在我分享给您的图像中观察到这一点 也是如此。 我们更换了电容器,现在工作正常。
    再次感谢