请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好!
我正在使用升压转换器设计 、该设计应转换6V-11.3V 输入12V 稳定输出。 我在 设计过程中使用了 TI 共享的设计公式、也使用了 TI Web 工作台进行了交叉验证。开关频率设置在600kHz 左右。 在未连接负载时、我将根据设计获得12V 输出电压。 一旦我连接、负载输出电压就跟随输入电压。 开关也会随负载而发生。
电感值8.2uH、感应电阻30m Ω。