This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:器件在现场3个月后无法充电

Guru**** 2519720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773896/bq24100-part-fails-to-charge-after-3-months-in-the-field

器件型号:BQ24100

在现场工作几个月后、我将使用 BQ24100进行现场返回。   该部件无法为电池充电、在此状态下消耗的电流约为10mA。   我想排除或排除在制造焊接过程中。   在规格表中、它指出:  

外露散热器之间存在内部电气连接

外露焊盘和 VSS。 外露散热焊盘必须连接到与印刷电路板上 VSS 引脚相同的电位。 VSS 引脚必须始终接地。

我想知道接地焊盘的焊接连接是否良好、但与 VSS 的连接是间歇性的、  这是否会导致部件发生故障、从而使其不会充电并消耗小于10mA 的持续负载电流。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    将焊盘和 VSS 置于不同的电位是我们从未测试过的。 我的理解是、焊盘连接到芯片基板、而芯片基板在一定程度上连接到接地端。 如果外部组件接地到 VSS 而不是接地焊盘、则我将期望正常运行、而不是10mA 电流接地。 您是否有资源订购我们的一款 EVM、然后将其 IC 替换为您的现场返回 IC? 这将快速确定 IC 是否发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。   在电路板上、通过接地平面将引脚10 VSS 连接到散热焊盘。  我有一个视觉指示、即 VSS 引脚未正确焊接到电路板上、因此它可能会间歇性地或无法断开电路的其余部分。   发生这种情况时、散热焊盘的内部连接将继续正常处理 VSS 电流、或者 IC 会因为 VSS 引脚未焊接而失败。   我已从问题板上卸下部件、并使用电阻表读出超过40Mohm 的值。   但我也在良好的 IC 上看到了这一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

         我们的故障返回率已达到临界水平。   我想退还3块芯片(或您需要的数量)来执行故障分析、以帮助我们找出根本原因。  您能告诉我如何向您发送器件并打开故障分析项目吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您是如何购买 IC 的? 直接从 TI 获取还是通过分销商获取?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的合同制造商。 我们是否需要通过他们和分销商。 我真的需要一个简短的解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    很遗憾、您必须通过经销商返回。 顺便说一下、我与我的设计经理确认、断开焊盘连接会导致充电器发热、但它具有热关断保护功能。 您是否知道返回部件是否循环通电进入和退出热关断? 如果不是、充电器的运行温度可能会低于关断温度阈值、这可能会加速寿命/老化效应。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff。 焊盘接地、PGND 也连接到焊盘。 我认为引脚10 VSS 上没有足够的焊料、该引脚保持悬空。 因此、引脚10在电路中以电气方式出现的唯一方法是通过规格表中描述的电气连接到散热焊盘。 因此、如果正确焊接所有引脚、包括具有接地电势和 PGND 引脚的散热焊盘、则如果"只有引脚10悬空、因为没有焊料"、则 IC 在5V 输入电压下是否会损坏、最大电流为1.7Amp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、我刚刚完成了对8个故障的分析、这是我在这些器件上发现的结果、这些器件在数周到数月的现场都不会充电。 PG 线根据输入电压正确翻转。 STAT1和 STAT2均关闭、表示存在故障。 CE 处于地电势。 VTSB 约为3.1伏、所有8个器件均连接至5V 输入、充电设置为最大1.7安 由于某种原因、TS 引脚强制输入电压介于0.3V 至0.9V 之间、这太低、无法启动充电。 在良好的电路板上、分压器和电池热敏电阻将该线路保持在1.6伏


    当我通过220欧姆电阻器向 TS 引脚施加外部电压以限制电流时、我可以将 TS 线路拉至高于1.1伏、充电工作再次进行。 一旦我移除这个外部电压、芯片就会停止充电。 请注意、我的 VTSB 分压器在442K 以上为9.31K、正如规格表中建议的那样、我的电池具有10K 热敏电阻。 即使拆下电池、此线路也会通过 TS 引脚保持低电平。 此外、根据规格表、100nF 电容器更改为 VTSB。


    此外、TS 引脚从外部源灌入1至30mA 电流、从而将该引脚上拉至必要的充电电平。 TS 引脚为什么会失效、并且似乎具有灌电流路径、导致该模拟输入拉低??????????????????????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    调试工作做得很好! 我将此事传达给了我的设计和质量团队。 请与您的经销商合作、将 IC 退回 TI 进行故障分析。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    祝您通过经销商返回损坏的 IC 后一切顺利?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、  我们正在与董事会人口承包商合作、将其发送给他们的经销商。  一旦部件由经销商负责、我将提供 RMA 号或某种跟踪号。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    该流程将由质量团队和我们的团队处理、并通过包括经销商在内的不同渠道进行沟通。 我们想在论坛上结束该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天正在准备文件工作。   您是否对 BQ24100器件上的 TS 引脚在现场工作数周到数月后在电路中损坏的原因有任何看法?  由于具有 BQ 和电池的电路板位于金属盒中、因此终端用户不能触碰此引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    一旦收到单位、我将尝试获得此故障分析的优先级。 我已向设计和质量团队询问可能的根本原因、但它们会丢失、除非浮动散热焊盘导致器件过热和加速老化。 希望故障分析将向我们展示发生了什么故障。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Jeff