This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100EVM-001:超级电容器学习过程

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100EVM-001, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774276/bq33100evm-001-supercapacitor-learning-process

器件型号:BQ33100EVM-001
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

您好!

我使用 bq33100EVM-001对超级电容器的值及其 ESR 测量值进行平衡和监控。

我尝试完成超级电容器的学习过程、但学习周期失败。   一个示波器表示电容器电压实际上没有达到 V learn Max。 它达到 11654mV 并开始放电。

我在数据闪存屏幕中更新了超级电容器的初始设计值和 ESR 值。 SBS 屏幕 显示了电容器和 ESR 的确切值。 BQEVSW 不计算电容器和 ESR 的值。

我想知道 应该如何完成学习过程、以便 bqEVSW 计算电容器和 ESR 的确切值?

谢谢、

Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grishma、

    请确保 FC 设置%=-1且 FC 标志设置(发生了适当的电荷终止)、这是电容学习所必需的。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我设置了 FC set%=1、但学习过程不会开始。

    我正在附加.gg 文件以供您参考。

    谢谢、

    Grishmae2e.ti.com/.../600F_5F00_SC1.gg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    假设采用5节电池配置:

    请检查电容1 (VC1和 VC2之间连接)。 K 因子与 cap 2-5的 k 因子非常不同、K 因子 cap 覆盖标志设置为9669、从而覆盖出厂校准。

    请检查实际施加的电压、报告的电压和 StackVoltageKfactor (当前为24500)、以手动计算所有5节电池的 Kfactor、并将结果与 gg 文件中的 CAP1-5 K- factor 进行比较。

    这可能表示 R4-R7的超级电容器损坏或电阻梯上的电阻值不正确。 有关配置 EVM 的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sluu466.pdf。

    如果电阻值正确、并且 cap1的电池电压与其他超级电容器的电压不相似、请更换 CAP1。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    电容1 K 系数为7385

    覆盖标志= 9669

    我正在尝试更改这些 值、但它显示" 不允许您输入的值、因为它会导致代码(十进制) 11除以零"

    如何更改这些值?

    实际施加的电压= 10809mV

    报告的电压= 12547mV

    StackVoltageKFactor = 24500。

    我手动计算了5个单元格的 k 因子、并与.gg 文件数据进行了比较、但值不同。

    阶梯电阻值为 R4 = 30.03k Ω、R5= 57.77k Ω、R6=123.89k Ω、R7= 9.342k Ω、几乎等于 数据表中给出的值。

    电容1的电池电压与其他电容器的电压相似。

    谢谢、

    Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    请导出您的 gg 文件。 在文本编辑器中将其打开、并删除与 CAP 1k 因子和覆盖标志相关的行。

    使用默认固件刷写器件、然后导入 gg 文件。

    现在删除此设置后、请在记录事件时再次尝试学习。

    如果问题仍然存在、请在此测试前后发送 gg 文件的副本以及日志。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我根据您的指令更改了 cap1 K 因子和覆盖标志。 但是、每当我将 EVM 覆盖标志设置为9669且 CAP 1K 因子显示不同于 CAP 2-5k 因子。 因此、再次重复该过程。

    我将在测试前后向您发送包含日志文件的.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../test1_5F00_before.txte2e.ti.com/.../test2_5F00_after.txte2e.ti.com/.../Ex5_5F00_23feb.log

    我还有一个问题、我已将 V learn max 设置为12400mV、根据评估板的数据表、应将电容器充电至 V learn max 但我的 EVM 将电容器充电至10686mV 并开始放电。

    我 不明白为什么会发生这种情况。  

    谢谢、

    Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    您为充电器提供的电压是多少? 存在较大的多伏压降。 请增加充电电路的电源电压、并查看这是否可以减少或消除此问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    很抱歉耽误您的回答。

    我的充电电压为12500mV、我将充电电压增加到15000mV、这会设置 CFET 和 CL 标志、充电也会开始。 由于这些显示 电流接近32A 的 SBS 窗口、并且 OCC 标志也被置位。

    我将附上 SBS 窗口 屏幕截图供您参考。

    根据我们的讨论、我还更改了电容器和 EVM、但无法执行学习过程。

    谢谢、

    Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、


    请尝试增大电源电压。

    如果问题仍然存在、请发送显示器设置和尝试学习周期的日志。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我在上面的讨论中已经告诉过您、当我将电源电压增加到15V 时、发出命令0x0046以启用 FET 控制(CFET)、然后充电电路将电流接近32A、并且电容器的温度也 会增加。

    只要 FET 控制不启动、我就无法执行学习过程、bqEVSW 会显示电容和 ESR 的参考值。

    如果我将电源电压增加到15.5V、那么我也会面临相同的问题。

    作为参考、我将附加日志文件和 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../test4_5F00_6m.txt

    e2e.ti.com/.../Ex10_5F00_3march.log

    我将使用5个电容器进行学习、并将一个电容器充电至 最大电压2.5 /节。 那么、应该为电路板提供多少最大电源电压?

    谢谢、

    Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    感谢您的记录。 由于当前负载、我将能够分析日志、并最迟在星期一通过 EOD 进行响应。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    请校准电流。 使用 EVM 时、CC 增益和 CC Delta 应~ 10m Ω。 该值当前为0、这将导致电流读数达到最大值。

    设置 GG 增益和 GG Delta 后、接下来将 LT_EN 位置为有效。 然后、发送命令0x0021、寿命和电容平衡使能、以便 LTE 可以在状态中置为有效。

    完成这些修改后、请再次尝试学习。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过导入数据闪存 校准值、我使用 EVM 将 CC 增益和 CC 增量校准为10m Ω。 但是、当我发送命令 Read All 时、CC 增益、CC 增量、CC 偏移和 CC 死区 以红色显示。

    此外、在数据表中、CC Δ 的默认值为280932.825m Ω。 我是否应该将其设置为默认值或等于您所说的10m Ω?  

    我还将向您发送 gg 文件和校准屏幕的屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../test4_5F00_12march.txt

    我按照上述讨论中提到的流程进行了操作。

    通过发出命令0x0021来设置操作状态寄存器中的[CL]和[LTE]标志。 但我的电路板无法充电、电容器电压  持续下降。 为了启用 FETControl、我发出了 SBS 命令0x0046。 然后、该板是超级电容器的平坦充电板、但它需要大约32A 的大电流、还会设置[OCC]标志、并且 FET 的温度正在升高、这一点我在前面的讨论中已经提到过。 我将附上 SBS 命令的屏幕截图供您参考。

    根据 数据表、为了成功学习过程、必须设置 CFET 标志、并且在电容器充电至 VlearnMax EVM 之前无法计算电容器的确切值。

    我无法解决这些问题。 请指导我。

    谢谢、

    Grishma

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    请使用默认值。

    关于董事会、我已向您发送了一条私人消息、该消息应有助于解决问题。

    此致、
    Bryan Kahler