This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:负升压转换器

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232, TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776800/tps54232-negative-boost-converter

器件型号:TPS54232
主题中讨论的其他器件: TPS54332

 您好!

我的客户正在根据 http://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf 设计负升压控制器 。

它们需要在2A 电流下将-15V 转换为-18V、Fsw 为1MHz。 TPS54232是否适合此用途? 或者、对于这种情况、是否有更好的部分?


此致

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用此器件。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 IC 在2A 负载下工作会有点困难、平均电感器电流为2.4A、最好使用3A IC、例如 TPS54332。

    肖恩