请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54232 主题中讨论的其他器件: TPS54332
您好!
我的客户正在根据 http://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf 设计负升压控制器 。
它们需要在2A 电流下将-15V 转换为-18V、Fsw 为1MHz。 TPS54232是否适合此用途? 或者、对于这种情况、是否有更好的部分?
此致
Ambroise