This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:SoC 估算误差

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777105/bq34z110-soc-estimation-error

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ24450

我们的产品使用 BQ34Z110来测量12V、5Ah、SLA 电池。 此器件已使用了很长时间(超过3年)、而且我们突然遇到了 SOC 估算问题。

这就是系统的设计方式。

  • 产品根据从电量监测计 IC 返回的 SOC 以条形显示电池状态。
  • 大于85%的 SOC 被视为电池已满
  • 低于30%的 SOC 被视为电池电量低(仅用于向用户发出警告。
  • "Cell BL Set Volt Threshold"参数设置为11.1V
  • 当电池电压降至11.2V 以下时、系统自动断电
  • 只有当电池电压上升到11.3V 以上或由电源供电时、才能打开系统。

我们对所有制造的产品都进行了老化处理。 具体而言、该乘积需要4个周期、或者从放电开始放电/充电。 每次放电后、电池至少充电8小时。 最近、我们观察到、随着电池电压老化、SOC 不同步。 下面给出了前三个放电周期的结果(当然、第一个放电周期不是从完全充电状态开始)。

周期 VBATT SoC
0 11.19. 2.
1 11.19. 25
2. 11.19. 39.

您可以看到、随着我们继续老化、与终端电压对应的 SOC 值会增加。 因此、一旦发出电池电量不足警告、并且在大多数情况下未显示电池电量不足消息(如周期3中所示、因为即使设备即将关闭、SOC 仍大于30)、我们就无法保证使用时间固定不变。

下图显示了三个周期的放电特性。

如您所见、在所有三次迭代中、电池电压、电流或功率的变化保持不变。 但是、在第二个放电周期、SOC 值在1小时41分钟内保持100%、在第二个放电周期、SOC 值在2小时58分钟内保持不变。

充电特性如下所示。

首次充电周期中 SOC 的上升速率似乎非常理想、在大约4小时内即可达到80%(正如我们之前所描述的那样)。 但是、第二个充电周期开始以更高的 SOC 级别充电、尽管它对应于上一个放电周期完成的 SOC。 电池充电器基于 BQ24450。

关于历史的几点

  • 我们没有对硬件或软件进行任何更改以触发此观察。
  • 我们在该批次中生产的几乎所有器件(>25)都存在此问题。
  • 使用两个不同制造商的电池和不同批次的电池进行了测试、结果相同。
  • 所有实验都使用了相同的黄金映像、自从3年前我们开始生产以来、这种映像也是相同的。

但请在某些情况下查看可能出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohith、

    请向我发送您的 GG 文件、SREC 和几个充电周期的日志。

    此外、您是否曾尝试过将电路板用于微型短路? (假设此帖子是相关的: e2e.ti.com/.../2873623 )

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在私人信息中继续提供支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    请在私人消息中查看我的侧边的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohith、

    感谢您的更新、支持将在下午继续。

    此致、
    Bryan Kahler