Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ24450
主题中讨论的其他器件: BQ24450
我们的产品使用 BQ34Z110来测量12V、5Ah、SLA 电池。 此器件已使用了很长时间(超过3年)、而且我们突然遇到了 SOC 估算问题。
这就是系统的设计方式。
- 产品根据从电量监测计 IC 返回的 SOC 以条形显示电池状态。
- 大于85%的 SOC 被视为电池已满
- 低于30%的 SOC 被视为电池电量低(仅用于向用户发出警告。
- "Cell BL Set Volt Threshold"参数设置为11.1V
- 当电池电压降至11.2V 以下时、系统自动断电
- 只有当电池电压上升到11.3V 以上或由电源供电时、才能打开系统。
我们对所有制造的产品都进行了老化处理。 具体而言、该乘积需要4个周期、或者从放电开始放电/充电。 每次放电后、电池至少充电8小时。 最近、我们观察到、随着电池电压老化、SOC 不同步。 下面给出了前三个放电周期的结果(当然、第一个放电周期不是从完全充电状态开始)。
| 周期 | VBATT | SoC |
| 0 | 11.19. | 2. |
| 1 | 11.19. | 25 |
| 2. | 11.19. | 39. |
您可以看到、随着我们继续老化、与终端电压对应的 SOC 值会增加。 因此、一旦发出电池电量不足警告、并且在大多数情况下未显示电池电量不足消息(如周期3中所示、因为即使设备即将关闭、SOC 仍大于30)、我们就无法保证使用时间固定不变。
下图显示了三个周期的放电特性。
如您所见、在所有三次迭代中、电池电压、电流或功率的变化保持不变。 但是、在第二个放电周期、SOC 值在1小时41分钟内保持100%、在第二个放电周期、SOC 值在2小时58分钟内保持不变。
充电特性如下所示。
首次充电周期中 SOC 的上升速率似乎非常理想、在大约4小时内即可达到80%(正如我们之前所描述的那样)。 但是、第二个充电周期开始以更高的 SOC 级别充电、尽管它对应于上一个放电周期完成的 SOC。 电池充电器基于 BQ24450。
关于历史的几点
- 我们没有对硬件或软件进行任何更改以触发此观察。
- 我们在该批次中生产的几乎所有器件(>25)都存在此问题。
- 使用两个不同制造商的电池和不同批次的电池进行了测试、结果相同。
- 所有实验都使用了相同的黄金映像、自从3年前我们开始生产以来、这种映像也是相同的。
但请在某些情况下查看可能出现的问题。