This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569编程 SRAM

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777597/lp5569-lp5569-programming-sram

器件型号:LP5569

是否必须使用 MSP 或任何其他 处理器对 LP5569驱动程序的 SRAM 进行编程?

我们是否可以使用自定义应用程序直接从 PC 进行编程 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要使用 I2C 向 LP5569 SRAM 发送命令、因此需要一个控制器。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的,我们可以使用任何控制器对 SRAM 进行编程吗?
    如果我使用 ST 控制器,如何对 SRAM 进行编程?

    现在、我使用 FTDI USB 转 I2C 电缆来控制 LED、即直接控制、而不使用控制器。

    如果需要将程序加载到内存中,如何使用任何其它控制器或不使用控制器执行此操作?

    谢谢、
    Srini.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srini、
    由于 LP5569基于 I2C、因此您可以使用任何具有 I2C 接口的控制器将代码加载到驱动程序中。

    我们还有一些使用 C 代码的示例代码供您参考。

    e2e.ti.com/.../1220.0904-lp5569_5F00_i2c_5F00_master_5F00_w_5F00_multibyte_2D00_master_5F00_code_5F00_MSP_5F00_EXP432P401R.zip

    您还可以参阅:

    www.ti.com/.../snva822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth,您好!

    在本例中,我 使用 FTDI (USB 转 I2C)对 LP5569 SRAM 进行编程。 (不使用任何处理器)

    是否有任何文档 或 示例代码?

    -Srini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Srini、

    我们没有使用 FTDI 的经验、但我认为这不是问题、因为您可以发送 I2C 推荐。

    由于您已经开始了另一个线程、因此让我们使用新线程来解决您的问题。

    我将在这里发送一些寄存器和值。