请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 是否必须使用 MSP 或任何其他 处理器对 LP5569驱动程序的 SRAM 进行编程?
我们是否可以使用自定义应用程序直接从 PC 进行编程 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Srini、
由于 LP5569基于 I2C、因此您可以使用任何具有 I2C 接口的控制器将代码加载到驱动程序中。
我们还有一些使用 C 代码的示例代码供您参考。
您还可以参阅: