请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EMB1499Q 主题中讨论的其他器件:EMB1428Q、 EM1402EVM
您好!
我正在使用定制的主动平衡板。 电路板使用 EMB1499 + EMB1428芯片组。 平衡部件是根据 TI 的有源芯片组参考制作的。 该电路设计用于12节电池: 有两组堆叠式 EMB1499 + EMB1428。 能量在所选电池和整个电池组之间传输。 我可以正常对所有电池放电(电流设置为2.5A 至5.0A)。 但是、当我尝试对电池6 (底部半叠中的顶部电池)充电时、我会收到"次级侧限制"错误。 原理图附在下面。 其他电池可以成功充电和放电。
此致
符拉迪斯拉夫
e2e.ti.com/.../7026.Stack.pdfe2e.ti.com/.../6366.Bottom-Switch-Matrix.pdfe2e.ti.com/.../1185.Bottom_5F00_Converter.pdf