This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:电芯放电期间的过流故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777207/emb1499q-overcurrent-failure-during-cell-discharging

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件:EMB1428QEM1402EVM

您好!

我正在使用定制的主动平衡板。 电路板使用 EMB1499 + EMB1428芯片组。 平衡部件是根据 TI 的有源芯片组参考制作的。 该电路设计用于12节电池:  有两组堆叠式 EMB1499 + EMB1428。 能量在所选电池和整个电池组之间传输。 我可以正常对所有电池放电(电流设置为2.5A 至5.0A)。 但是、当我尝试对电池6 (底部半叠中的顶部电池)充电时、我会收到"次级侧限制"错误。 原理图附在下面。 其他电池可以成功充电和放电。

此致

符拉迪斯拉夫

e2e.ti.com/.../7026.Stack.pdfe2e.ti.com/.../6366.Bottom-Switch-Matrix.pdfe2e.ti.com/.../1185.Bottom_5F00_Converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladislavas、

    感谢您提出的问题、我们将对此进行研究、并将在不久后再次与您联系。 您是否在该错误上看到在多个电路板上或仅在一个电路板上发生? 您使用的是我们的示例代码软件还是这款定制软件?

    谢谢、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taylor、

    感谢你的答复。 我在两个不同的板上看到了此错误。 我们正在使用我们的定制软件。 但是、我对所有电池以及两个方向使用相同的过程-充电和放电。 唯一改变的是发送到 EMB1428Q 的命令中的电芯数量和放电位。 我在仅为第6节电池充电时看到该误差。

    在示波器上、直流/直流转换开始后、充电断开就会停止。 我可以看到9个开关周期、然后它停止。 在下一次读取时接收到"次级侧电流限制"-在我发送停止命令5秒钟后(在正常操作中、充电需要5秒钟)。


    符拉迪斯拉夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taylor、

    我们发布这个问题已经一周了、我们仍然遇到这个问题。 您是否有任何建议?

    符拉迪斯拉夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladislavas、

    对拖延表示歉意。 设计似乎没有明显不正确的地方、您能否在下面测试几个方面? 当有定制硬件和软件在运行时、很难进行诊断。

    1) 1)使用 DMM 测量次级感应、以检查这是否真正超出 EMB1499数据表规格。
    2) 2)使用我们的示例代码测试您的硬件、以检查您是否收到相同的错误。
    3) 3)使用我们的 EM1402EVM 测试您的代码、以检查错误是否与硬件相关。

    此致、

    泰勒