This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:当 Iout 低于40mA 时、电流精度和副作用是多少?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776514/tps61194-what-s-the-current-accuracy-and-side-effect-when-iout-lower-than-40ma

器件型号:TPS61194

您好!

客户想知道输出电流是否能够支持低于40mA 的电流、精度如何? 我们无法从数据表中看到它。

对于低电流应用有其他副作用吗? (它们可能使用30mA~35mA/每通道)  

谢谢。

此致、

Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、
    是的、TPS61194每通道可支持低于40mA 的电流。 您可以参考数据表中的图5作为参考。 为了提高精度,我们没有精度规格和测试数据,它应该大约为+-5%。 对于客户的应用30-35mA、它肯定可以提供支持。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    感谢您的回复!
    我想确保当电流设置为低于40mA 时、除了每个通道的灌电流不匹配之外、没有任何副作用。
    此致
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    与图7相比、精度和不匹配度应该稍微差一些、但它大约是这个数字。 所以不要担心。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想知道、电流不匹配(图7)意味着每个通道(A1~A4)或每个通道之间与灌电流设置的比较?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    输出电流精度是输出电流的实际值与该电流的编程值之间的差值。
    匹配是与平均值的最大差值。 对于器件(OUTx)上的恒定灌电流、确定了以下参数:
    最大输出电流(MAX)、最小输出电流(MIN)和所有输出(AVG)的平均输出电流。 匹配
    计算数字:(最大值-最小值)/AVG。 提供的典型规格是所有器件匹配图的最可能标准。 LED
    灌电流的特点是具有1V 净空电压。 请注意、一些制造商使用不同的定义。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我测量了每个通道上的灌电流、并创建了一个不匹配表。

    请帮助检查下表是否正确。

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    是的、它看起来是正确的。
    此致
    肖恩