请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 您好!
客户想知道输出电流是否能够支持低于40mA 的电流、精度如何? 我们无法从数据表中看到它。
对于低电流应用有其他副作用吗? (它们可能使用30mA~35mA/每通道)
谢谢。
此致、
Lynn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.