This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:反向连接

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TIDA-00992, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776998/lm5050-1-anti-reverse-connection

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00992LM5060

尊敬的 所有人:

   我正在使用48V 电动自行车充电器、 测试 要求充电器具有  防止反向连接功能。  充电器 输出到电池。  一

   是否 可以 使用 LM5050-1实现防止反向连接?谢谢~

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、

    是的、LM5050-1可用于实现反极性保护。
    有关使用 LM5050-1实现反极性保护的信息、请参阅 www.ti.com/.../TIDA-00992"。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karikalan Selvaraj:

    我的应用与这个不同。 在我的应用中、充电器输出54.6V 为电池充电、功能是充电器无法反向连接电池、如果它完成,充电器立即停止输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、

    对于此应用、需要两个背对背连接的 MOSFET 来在关断时阻止导通。
    这是您需要的吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Karikalan Selvaraj:

       如 下图 所示、充电器 测试需要确保   充电器和电池  反向连接 负极和正极电极、 充电器应 立即停止输出

     谢谢,您能给您提供解决这个问题的好建议,也可以 使用 LM5050-1 完成 此测试?(充电器输出电压为54.6V)

      

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Charge_5F00_Reverse_5F00_Protection.pdf

    e2e.ti.com/.../tidrne8.pdf

    大家好、Big Bill、

    TI 参考设计中显示的电路 TIDA-00992也可用于反向输入极性保护。 虽然名称是反向电池保护、但它基本上是反向输入极性保护。

    此处附上了典型使用图。

    当充电器端子反极性连接时、反向电流从电池流回已充电。 现在、LM5050快速检测反向电流、并在充电器输入端子极性反转时关闭 MOSFET。 MOSFET 的体二极管在关断时阻断反向电流。 但是、在正常操作期间、当正确连接充电器极性时、MOSFET 会通过低电阻路径导通、以便为电池充电。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karikalan Selvaraj:

    感谢您的帮助、我将使用 PCB 板进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karikalan Selvaraj:

    关断时、我是否需要背靠背来阻断导通?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、

    是的、关闭时、LM5050可以阻止电池电流流入充电器。
    但是、如果您需要在关闭时阻止充电器向电池充电、则需要使用背靠背 MOSFET。

    请注意、LM5050无法驱动第二个 FET (以与先前方框图中所示方向相反的方向连接)。
    您可能必须将 PFET 用于低电流应用、或将 LM5060用于驱动第二个 FET。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您认为您的问题已得到解答、请单击页面末尾的"此问题已解决"按钮。


    此致、
    Kari。