Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TIDA-00992, LM5060
主题中讨论的其他器件: TIDA-00992、 LM5060
尊敬的 所有人:
我正在使用48V 电动自行车充电器、 测试 要求充电器具有 防止反向连接功能。 充电器 输出到电池。 一
是否 可以 使用 LM5050-1实现防止反向连接?谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TIDA-00992, LM5060
尊敬的 所有人:
我正在使用48V 电动自行车充电器、 测试 要求充电器具有 防止反向连接功能。 充电器 输出到电池。 一
是否 可以 使用 LM5050-1实现防止反向连接?谢谢~
e2e.ti.com/.../Charge_5F00_Reverse_5F00_Protection.pdf
大家好、Big Bill、
TI 参考设计中显示的电路 TIDA-00992也可用于反向输入极性保护。 虽然名称是反向电池保护、但它基本上是反向输入极性保护。
此处附上了典型使用图。
当充电器端子反极性连接时、反向电流从电池流回已充电。 现在、LM5050快速检测反向电流、并在充电器输入端子极性反转时关闭 MOSFET。 MOSFET 的体二极管在关断时阻断反向电流。 但是、在正常操作期间、当正确连接充电器极性时、MOSFET 会通过低电阻路径导通、以便为电池充电。
如果您有更多问题、请告知我们。
此致、
Kari。