This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:有关输出电流差异的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770135/tlc5916-question-about-output-current-difference

器件型号:TLC5916

在测试 TLC5916时、输出电流根据配置设置为15mA、但测试结果为10mA。

请告诉我输出电流为何不同。

测试条件低于;

・VDD:5V、100Ω Ω 负载  

μ・控制信号(通过 FPGA)连接在下方、

配置为15mA:在特殊模式下为0xA6、OUT0~5输出:在正常模式下为0x3F

・Ω REXT 是固定的500Ω Ω

・μ V 100Ω 的 OUT0~5电压为1.018V (μ A 负载、10mA)

OUT6~7的设置正确时为0V

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satoshi、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth-San

    感谢您的回答、我明白了。
    我期待假期后的任何更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    您所连接的序列和配置是正确的。

    LED 的电源电压是多少? 您能否测试电阻器上的电压以获取输出电流?

    谢谢!
    此致、

    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn - San

    感谢您的回复、
    LED 的电源电压为5V、电阻器上的电压为1.018V。

    顺便说一下、R-EXT (15引脚)~GND 电压为0.99V

    如果有任何原因或需要测试规格、请告知我。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    Vref 似乎不正确。 应为51/128*1.26=0.5V。
    您能否测试 CLK/LE/OE/SDI 的实际波形?

    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn - San

    我在下面附加了 CLK/LE/OE/SDI 的实际波形。

    ※CH1:CLK、CH2:LE、CH3:OE、CH4:SDI

    如果有任何注意到的问题、请告诉我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi,
    从理论上讲、它应该是正确的。
    我建议删除开关模式命令的最后一个时钟、只需发送4个时钟、然后再发送8个时钟用于数据。
    请尝试一下、并告诉我它是否起作用。

    谢谢、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn - San

    4个时钟、低于信号是否正确?

    结果未更改此问题。

    其他信息如下;

    ・Ω R-EXT (15引脚)~GND:0.99V

    ・μ V 输出电流:10mA (100Ω μ A 负载)

    μ・端口设置正常(OUT0:打开、OUT6:关闭)

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    是的、没错。
    让我们转到电子邮件、您是否介意发送原理图?
    我的电子邮件:shawn-ding@ti.com
    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satoshi、
    我在这里重复了解决方案、从电子邮件发送到其他客户参考。
    它是数据传输序列问题,从 LSB->MSB 变为 MSB->LSB,问题得到解决。

    请帮助点击"Resolved"、谢谢!

    此致、
    肖恩