请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5916 在测试 TLC5916时、输出电流根据配置设置为15mA、但测试结果为10mA。
请告诉我输出电流为何不同。
测试条件低于;
・VDD:5V、100Ω Ω 负载
μ・控制信号(通过 FPGA)连接在下方、
配置为15mA:在特殊模式下为0xA6、OUT0~5输出:在正常模式下为0x3F
・Ω REXT 是固定的500Ω Ω
・μ V 100Ω 的 OUT0~5电压为1.018V (μ A 负载、10mA)
OUT6~7的设置正确时为0V
此致、
Satoshi