This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:设置启动时间(CSS)

Guru**** 2813835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772570/lm20146-setting-the-start-up-time-css

器件型号:LM20146

大家好、支持团队。

 

请告诉我可以用于 CSS 的最大容量。

 

SNVS563C 的第18页中的最大值为120nF。

 

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    骰子、

    在缓慢启动期间、输出电容器以线性速率充电、因此电流是恒定的、等于 Cout * Vout / TSS。  该电流加上负载电流应小于7.35A 的最小电流限制、以实现可靠启动。  它定义了最短 SS 时间。  限制最长时间没有什么特别之处。  通常、SS 时间将指定为1至10ms。  数据表中还包括15和20毫秒、这并不是不合理的。  如果需要、您可以将 SS 时间延长一点。  没有特定的限制、但如数据表中所述、SS 电容器在故障条件下或在 EN 切换时放电。  如果 CSS 电容器很大、如果 EN 快速脉冲、则可能没有足够的时间对其放电。  您需要多长时间的 SS 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的支持。

    我想知道的是、将上升时间减慢至小于200mV。
    但是、通过下图可以看出、即使 CSS 增加、小于200mV 的上升速度也不会缓慢。

    SNVS563C 第8页图21。 启动(软启动)

    请告诉我、是否有办法减缓低于200mV 的上升速度。

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    内部默认情况是不使用电容器。 让我检查一下小型 SS 电容器是否也是如此。 可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIE-K、

    我在实验室中检查了这一点。 SS 时间的缩短不能超过默认值。