请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM20146 大家好、支持团队。
请告诉我可以用于 CSS 的最大容量。
SNVS563C 的第18页中的最大值为120nF。
此致、
DIE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队。
请告诉我可以用于 CSS 的最大容量。
SNVS563C 的第18页中的最大值为120nF。
此致、
DIE-K
骰子、
在缓慢启动期间、输出电容器以线性速率充电、因此电流是恒定的、等于 Cout * Vout / TSS。 该电流加上负载电流应小于7.35A 的最小电流限制、以实现可靠启动。 它定义了最短 SS 时间。 限制最长时间没有什么特别之处。 通常、SS 时间将指定为1至10ms。 数据表中还包括15和20毫秒、这并不是不合理的。 如果需要、您可以将 SS 时间延长一点。 没有特定的限制、但如数据表中所述、SS 电容器在故障条件下或在 EN 切换时放电。 如果 CSS 电容器很大、如果 EN 快速脉冲、则可能没有足够的时间对其放电。 您需要多长时间的 SS 时间?