主题中讨论的其他器件:LM3409
大家好:
我有下面的电路、它是按照 LM3409数据表的建议和我在这里的一些较旧帖子进行的(作为在 UVLO 和 PWM 之间添加二极管)
此设计应在25Hz 时提供1ms 脉冲、并为一个包含三个 LED 的灯串提供5A 电流、从而在 灯串端子之间提供10V 以上的电压。
我在这里有一些问题:第一个问题是、我仍然有"关断模式"的问题。 输出脉冲具有与之前相同的行为。 进行某种测试时、无论电路上是否存在二极管、输出都会延迟。 在下面的格拉菲中、您可以看到黄色线(脉冲)和蓝色线(输出脉冲)、并查看其输出是如何延迟的。 正如我说过的、无论二极管是不是二极管都是如此
其次、可能更重要。 根据输出电压和 LED 数据表、我可以说输出脉冲远不是5A、 它将接近2.5A。我不知道具体原因、可能我对外部源的要求太高、或者电路的值有误。
无论如何、我想重新计算所有值以获得2A 和9V 电压、因为5 对于我的应用来说太大了。 当我进行计算时、我在 Rsns 中选择0.1欧姆、在 ROFF 中选择5k6、以获得大约9V 和2A 的电压。 我认为这或多或少是正确的。 这样、我具有以下输出脉冲(它是黄色的线)
从理论上讲,我的克力很好,所以我不知道会发生什么。 我已经进行了一些测试、逐步更改电路的 Rsns、以查看理论电流与实际电流的行为、当我上升 超过0.06欧姆时、行为与上述行为相同。 低于0.06、是第一个图。
这是否与我在输出和脉冲之间的延迟问题相同?
有人可以提供帮助吗?