This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:重新计算 LM3409上的值以降低电流时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776759/lm3409hv-problem-when-recalculating-values-on-lm3409-to-decease-curren

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

大家好:

我有下面的电路、它是按照 LM3409数据表的建议和我在这里的一些较旧帖子进行的(作为在 UVLO 和 PWM 之间添加二极管)

此设计应在25Hz 时提供1ms 脉冲、并为一个包含三个 LED 的灯串提供5A 电流、从而在 灯串端子之间提供10V 以上的电压。  

我在这里有一些问题:第一个问题是、我仍然有"关断模式"的问题。 输出脉冲具有与之前相同的行为。 进行某种测试时、无论电路上是否存在二极管、输出都会延迟。 在下面的格拉菲中、您可以看到黄色线(脉冲)和蓝色线(输出脉冲)、并查看其输出是如何延迟的。 正如我说过的、无论二极管是不是二极管都是如此

其次、可能更重要。 根据输出电压和 LED 数据表、我可以说输出脉冲远不是5A、 它将接近2.5A。我不知道具体原因、可能我对外部源的要求太高、或者电路的值有误。  

无论如何、我想重新计算所有值以获得2A 和9V 电压、因为5 对于我的应用来说太大了。 当我进行计算时、我在 Rsns 中选择0.1欧姆、在 ROFF 中选择5k6、以获得大约9V 和2A 的电压。 我认为这或多或少是正确的。 这样、我具有以下输出脉冲(它是黄色的线)

从理论上讲,我的克力很好,所以我不知道会发生什么。 我已经进行了一些测试、逐步更改电路的 Rsns、以查看理论电流与实际电流的行为、当我上升 超过0.06欧姆时、行为与上述行为相同。 低于0.06、是第一个图。

这是否与我在输出和脉冲之间的延迟问题相同?  

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    对于关断模式、您需要将 EN 拉为高电平并仅将 PWM UVLO 拉为高电平。 正确地将二极管连接到 UVLO、只需断开阴极与 EN 的连接并将 EN 拉至高电平即可。

    您无法通过测量正向电压并从数据表中进行解释来判断 LED 的电流是多少。 我会将一个小电阻器与 LED 串联、并测量其两端的电压(确保它可以处理电源)。 或者、更好的是、如果您有电流探头来查看输出电流。

    至于启动、LM3409似乎达到了最大关断时间。 这意味着输出电压没有达到足够高的关断时间阈值。 可以从 VCC 添加一个二极管和电阻器以启动 LM3409。 二极管的分压电压需要高于关断时间阈值(1.243V)、请参阅数据表中的图27。 如果 ROFF 为5.6K 欧姆、则 ROFF 至 Vcc 以及二极管的10K 欧姆电阻将避免最大关断时间问题。

    这似乎是在相当高的开关频率下运行。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin:

    感谢您的回复。

    老实说、我不知道"正确地将二极管连接到 UVLO、只需断开阴极与 EN 的连接并将 EN 拉至高电平、"这意味着什么。 如何正确连接阳极并需要断开阴极? :我的 PWM 信号将到达 EN,当 PWM 信号为低电平时,二极管会拉低 UVLO,当它为高电平时,二极管会反向偏置,UVLO 会变为高电平。 这是建议避免延迟的方法。 请您对此进行澄清吗?

    另一方面、我不理解关断时间的评论。 正如我之前所说的、当我使用低于0.06的 Rsns 时、不会产生这种效应、因此我不理解为什么 Rsns 超过0.06时会发生这种效应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    在进行任何更改之前、您可以在尝试开启时使用示波器检查输出电压(因此您实际上可以在第一个脉冲之后看到输出电压振幅。  很高兴看到 Coff 电压。  这可能不是 EN/UVLO PWM 问题、如果可以看到下面的内容。

    好的、UVLO 和 PWM 之间有一个二极管。  断开 EN 并将其拉至高电平、则不需要使用低频 PWM EN。  只需在二极管就位的情况下对 UVLO 进行 PWM、以便 UVLO 仍然工作。  如果 EN 保持低电平的时间足够长、VCC 将放电并进入低功耗关断状态。  只需使用二极管来 PWM UVLO 并将 EN 拉高。  如果 VCC 上的电容器接近正常工作状态、您还可以尝试增大电容器。  您可以通过监控 VCC (使用示波器)来检查这一点、以查看它是否正在放电至 UVLO 阈值>

    如果 Rsns 较低、则电流将较高、即使是第一个脉冲也可能足以将输出拉至足够高的水平、以便关断计时器工作。  您能否使用示波器在首次使用多个脉冲开启时查看 Vout?

    另一个要尝试的方法是二极管和连接 Coff 的10K 欧姆、以确保有足够的电压使关断计时器跳闸。  这可能会解决您的大部分问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    非常感谢。 您的其中一个提示为我提供了一个问题的解决方案。 将 Vcc 的电容器从1us 更改为4.7us (在我的设计中为 CF1)可解决我在 PCB 上遇到的初始延迟而不发生变化(Rsns 0.05)。 我已经做了一些测试、它可以在使用或不使用 UVLO-PWM 二极管的情况下工作。 这是示波器图。 初始延迟已完全消失。

    但我仍然需要增大 Rsns 以减小输出端的电流。 那么、我的下一步是再次增大 Rsns。 仅使用0.068欧姆、我再次有一个中断脉冲、如下所示

    我不知道这是否会影响到以前的棕褐色。 如果我正确地欠压、这是因为、随着我降低电流、输出电压也降低了。 是这样吗? 我不知道怎么能改变它,就像我的设计一样。 除非有必要、否则我不想在输出和 Coff 之间添加电阻器和二极管、因为我已经完成了一些 PCB。 但是、无论如何、如果这是我将尝试的唯一选项。  

    我应该尝试什么来纠正这种情况?

    再次感谢您的帮助

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    您需要查看输出电压、看看在脉冲和/或 Coff 电压期间它会达到什么。

    您的输出是什么? 原理图仅显示 SAL1、但我不知道它连接到什么。 是否有电容器?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    我有2个灯串并联、3个串联的 LED。 无电容器或电阻

    当有脉冲时、输出端的电压为8.80伏(第一幅图)。 当输出脉冲被中断时、我的电压更低、大约为8伏。

    我将在两种情况下(在某些 hoirs 中)检查 V in Coff、但我应该期待什么、在 V in Coff 小于阈值的情况下、我应该寻找什么? 为什么会发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    如果 V IN Coff 无法达到跳闸阈值、则会导致300us 的最长关断时间、并将重试。 如果没有输出电容器、它应该可以工作。 我不明白为什么电压不仅会达到 LED 的 VF。 它在 PWM 脉冲开始时升高、如果没有输出电容器、则不应这样做。 它应该会转到 LED 的 VF。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我应该已经说过、这些图形就在电感器之前、而不是之后。 但肯定没有电容器。 有2个不并联的 LED 灯串
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果这在电感器之前、基本上是 Vin? 为什么 PWM 脉冲发生时它下降?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我犯了一个错误、不、图形位于电感器之后。 我再次将它们放在这里:

    Rsns 0.05、roff 5k6、Cf=4.7uF。 电感器前的蓝色线、电感器后的黄色线

    Rsns 0.05、roff 5k6、Cf=4.7uF。 电感器前的蓝色线、电感器后的黄色线、脉冲序列的第一个脉冲约为90us、267us 直到第二个脉冲。 第二个脉冲为30us

    这里是 Rsns 0.05 (黄色)和 Rsns 0.06 (蓝色)的连接 Vout。

    我已经测量过 VCOFF、老实说、我无法看到超过一个小峰值、在两种情况下都大约为800mV-1 V (即使 Rsns =0.05、其中输出正确)、并且信号噪声很大。 不知道原因。 这就是我所拥有的(非常奇怪):

    我尝试在 Vin 和 Coff 之间添加一个二极管和一个10k 电阻器。 这就是结果。 老实说,不知道发生了什么。 蓝色线输出、黄色线 Vcoff。 峰值中为1.60V、超过了延迟。 但我不知道为什么这种形状和为什么仍然不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    您是否提供此12V 电压? 如果是、为什么 LM3409 MOSFET 导通时蓝色线在12V 时不亮? 如果它们处于同一电平、则无法在电感器中生成电流。 检查您的电源以确保其电压为12V、并检查 LM3409的输入电压和 CS 电阻。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您发送邮件。

    在我看来、输入和输出电压似乎不太接近。

    这里有:Rsns 0.05。 CSP 点的蓝色线 Vin (Rsns+Cin 节点)。 输出呈黄色线(约8.8)。 除了 MOSFET 导通时的小压降外、VIN 为12V

    然后、我们将 Rsns 改为0.06。 CSP 点的蓝色线 Vin (Rsns+Cin 节点)。 黄色线表示输出(中断脉冲)。 Vin 为12V,由于没有实际传导,因此不存在压降

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    好的、我想我解决了这个问题。 P 沟道 MOSFET Rdson 过高。 在5A 电流下、其上至少会有2.5V 的压降。 如果在高占空比下运行、这也会导致其熔断、因为它将耗散超过12瓦。 这说明了电感器的输入和输出侧在您之前的示波器图片中具有相同电压的原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    这是否意味着 Rdson 应包含在数据表计算中? 换言之、Icurrent fórmula 取决于效率和 Rsns。 计算电流时、应该是 Rsns、然后是 Rsns+Rdson?

    此外、好的、 由于 MOSFET 电阻、V IN MOSFET 会有很大的下降。 但是、当我增加 Rsns 时、这为什么会影响我的电路 xxxv 的行为? 因为我猜随着 Rsns 的增加和电流的减小、MOSFET 压降会变得更小。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    如果 LM3409无法达到电流跳变点、例如较低值的电流感应电阻器、MOSFET 将保持导通状态。  如果它可以到达它、它将运行、例如使用较高值的电流感应电阻器。  不确定这是什么情况、但我会找到另一个 MOSFET。

    是的、它会影响效率、但大多数设计的电流较低、并且 MOSFET 上的压降很小、电流感应电阻器上的压降也会更大。  有许多影响效率的因素未包含在计算中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢

    我想说、我也需要更改 L。 我需要增加电感器的电感值、使其正常工作。

    但是、可以为 RDSON 较低的另一个 MOSFET 更改 MOSFET

    谢谢、致以诚挚的问候