Other Parts Discussed in Thread: BQ24192I, BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ24192
大家好、TI 人、
我想知道你是否可以就我遇到的问题提出几个问题。 首先、您能解释 一下 BQ24192 和 BQ24192I 之间的区别是什么。 从我在阅读数据表中可以看到、默认值不同、 BQ24192I 上的预充电电流最大限制为640mA 除此之外、我是否可以假设 BQ24192I 可配置为提供高达4.5A 的充电电流?
好的、这是我的主要问题。 根据 数据表中的应用手册设计、我在配置中使用 BQ24192I、其中输入 ILIM 与 充电控制寄存器一样被外部设置为限制在3A (177R)。 我现在已禁用看门狗、因此自定义 I2C 设置不会恢复为默认值。 输入源是一个能够提供4A @ 5V 电压的适配器、因此我觉得这是绰绰有余的、但是、如果电池(并联的锂离子单节电池4、总共为13、400mAh)降至仅低于3V、例如2.9V、 并开始充电周期、一旦过充、最大电流似乎为1.7A。 为什么在所有指示设置均应在4A 电流下充电时都是如此
这就是我在加电时通过 I2C 写入寄存器的内容:
reg 05 = 默认值 & b11001111 -禁用看门狗
REG 04 = b10110001 -将充电电压设置为4.208V
reg 02 = b11100000 - 4.096A
寄存器00 = b00111111 - 3A
REG 06 = b10110111 - 50m Ω、因为电量监测计有一个串联 Isense 电阻器、 VCLAMP 至80mV、热调节至120deg。 c.(默认情况下尝试过、没有太大区别)
REG 03 = b00110011 - 512mA 预充电和终止电流。
我正在监控 REG 08中的热调节位(1)、但这未设置。
我的想法不好、请您提供帮助!
非常感谢。