This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:BQ24192I / BQ24192似乎可以实现4A 充电

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192I, BQ24192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776756/bq24192i-bq24192i-bq24192-can-seem-to-achieve-4a-charge

器件型号:BQ24192I
主题中讨论的其他器件: BQ24192

大家好、TI 人、

我想知道你是否可以就我遇到的问题提出几个问题。 首先、您能解释 一下 BQ24192 和 BQ24192I 之间的区别是什么。 从我在阅读数据表中可以看到、默认值不同、 BQ24192I 上的预充电电流最大限制为640mA 除此之外、我是否可以假设 BQ24192I 可配置为提供高达4.5A 的充电电流?

好的、这是我的主要问题。 根据 数据表中的应用手册设计、我在配置中使用 BQ24192I、其中输入 ILIM 与 充电控制寄存器一样被外部设置为限制在3A (177R)。 我现在已禁用看门狗、因此自定义 I2C 设置不会恢复为默认值。 输入源是一个能够提供4A @ 5V 电压的适配器、因此我觉得这是绰绰有余的、但是、如果电池(并联的锂离子单节电池4、总共为13、400mAh)降至仅低于3V、例如2.9V、 并开始充电周期、一旦过充、最大电流似乎为1.7A。 为什么在所有指示设置均应在4A 电流下充电时都是如此

这就是我在加电时通过 I2C 写入寄存器的内容:

reg 05 = 默认值 & b11001111 -禁用看门狗

REG 04 = b10110001 -将充电电压设置为4.208V

reg 02 = b11100000 - 4.096A

寄存器00 = b00111111 - 3A

REG 06 = b10110111 - 50m Ω、因为电量监测计有一个串联 Isense 电阻器、 VCLAMP 至80mV、热调节至120deg。 c.(默认情况下尝试过、没有太大区别)

REG 03 = b00110011 - 512mA 预充电和终止电流。

我正在监控 REG 08中的热调节位(1)、但这未设置。

我的想法不好、请您提供帮助!

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您回答正确。 BQ24192I 可支持高达4.5A 的充电电流。

    使用5V 适配器测试充电器时、VBUS 引脚电压是多少?
    2.不要使用5V 适配器、而是为 VBUS 使用常规实验室电源。 请将 VBUS 电压从5V 增大到更高、并检查充电电流是否增大。


    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、

    关于 BQ24192i 与 BQ24192、正确的是、某些默认值已被修改、以便客户可以灵活地选择默认参数的充电器。

    当您超过预充电阈值时、您能否测量从引脚测得的 VBAT 上的电压?

    当您转换为快速充电时、您还能告诉我您的寄存器读取寄存器01、08和09的数据吗?

    可能是充电器立即进入 CV 模式、充电电流逐渐降低。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我尝试了实验电源、设置为12V、但电流没有变化。 我正在进行一些测试、我将整理 结果并进行回帖。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 人、

    好的、我已经做了一些测试、这是延迟响应的原因。

    我在我的设置中发现了几个可能的问题、但是主机  在加电时将所有值发送到 BQ24192i、这是一种奇怪的行为。 但是、插入适配器后、REG 0 IINLIM 位将恢复为默认值! 在 BQ24192i 0x101的情况下。 如果我在检测到适配器(PG)时再次写入 REG0、则电流会增加到2.7A。 不是我希望的4A、而是换用实验室 PSU 并将电压增加到6.2V、电流在热关断之前上升到接近2.9A。 那么、很明显、我的热平面不足以解决后一个问题、但输入电流限制在适配器检测/充电时复位为默认值是否正常?

    此外、当电池电压为2.9V 时、我似乎没有观察到任何预充电情况、这正是我所期望的。

    以下是各种测试场景中的寄存器值:

    测试场景 充满电 VBATT 2.90V
    (充电开始前)
    VBATT 2.90V
    (充电开始)
    VBATT 2.90V
    (充电开始)
    VBATT 2.90V
    (充电开始)
    VBATT 2.90V
    (充电开始)
    寄存器
    00 0x3F 0x3F 0x3D 0x3F 0x3F 0x3F
    01 0x1b 0x1b 0x1b 0x1b 0x1b 0x1b
    02 0xE0 0xE0 0xE0 0xE0 0xE0 0xE0
    03 0x33 0x33 0x33 0x33 0x33 0x33
    04 0xB2 0xB2 0xB2 0xB2 0xB2 0xB2
    05 0x8A 0x8A 0x8A 0x8A 0x8A 0x8A
    06 0xB7. 0xB7. 0xB7. 0xB7. 0xB7. 0xB7.
    07 0x4B 0x4B 0x4B 0x4B 0x4B 0x4B
    08 0xB4 0x00 0xAD 0xAD 0xAD 0xAD
    09. 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20
    10. 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
                 
    备注 1.正确/预期值
    2.蓄电池已充满电,无充电循环开始
      1. 5V 20W 适配器电源
    2.未观察到预充电。
    启动时的充电电流为1.8A
    1. 5V 20W 适配器电源
    2.在 PG 上写入输入源电流
    1.5.4V、3A 实验室电源
    2.在 PG 上写入输入源电流
    3.热关断前的最大充电电流2.85A
    1.6.2V、3A 实验室电源
    2.在 PG 上写入输入源电流
    3.热关断

    欢迎您发表意见、尤其是 关于 IINLIM 行为且无需预收费的评论。

    谢谢

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 d/s 的第14页、在 PG 为低电平或 REG08[2]变为高电平后、当直流电源插入时、充电器器件始终运行输入电流限制检测、除非充电器在主机模式下处于 HIZ。 完成输入电流限制检测后、主机可以写入 REG00[2:0]以更改输入电流限制。

    请参阅 d/s 的第15页的表3、如果 PSEL 在192I 下拉为低电平、则初始输入电流限制检测设置为1.5A。

    VBAT=2.9V 位于预充电到快速充电转换的边界上。 请调整 VBAT 并重新测试预充电。

    REG08=AD 表示器件在 DPM 模式下运行(9.3.2.2 d/s 上的动态电源管理)。 请在执行测试时检查 VBUS、VBAT 引脚电压、并避免 DPM 以实现所需的充电电流。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的澄清。 有道理。