This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:BQ76PL536无法进入睡眠模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776818/bq76pl536a-the-bq76pl536-can-not-go-into-sleep-mode

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536

大家好、

很高兴在 E2E 中见到您。 我遇到了 BQ76PL536的睡眠问题。

客户 操纵了 IO_Control 并更改了位。 但基座536仍消耗400uA 电流、而前2个536仍消耗1.2mA 电流。 536的输出电压如下所示。

 

REG50.

LDOA

LDOD1

基极

0.54V

4.25V

4.77伏

上部

1.44伏

4.7V

4.73伏


感谢您的任何支持。 谢谢!

周志颖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    欢迎来到论坛! 请参阅此主题的最后一个响应、其中总结了可能导致睡眠电流更高的因素以及如何避免这些因素:
    e2e.ti.com/.../771057

    请告诉我们这是否适合您。

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    我将关闭它、因为我们已经通过电子邮件进行通信。

    谢谢

    Roger