请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A 主题中讨论的其他器件:BQ76PL536
大家好、
很高兴在 E2E 中见到您。 我遇到了 BQ76PL536的睡眠问题。
客户 操纵了 IO_Control 并更改了位。 但基座536仍消耗400uA 电流、而前2个536仍消耗1.2mA 电流。 536的输出电压如下所示。
|
|
REG50. |
LDOA |
LDOD1 |
|
基极 |
0.54V |
4.25V |
4.77伏 |
|
上部 |
1.44伏 |
4.7V |
4.73伏 |
感谢您的任何支持。 谢谢!
周志颖