请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024EVM 主题中讨论的其他器件:LP5024
我们收到了新的 LP5024 EVM 板、但当尝试使用提供的 UI 软件进行控制时、该板似乎没有响应。
连接状态为绿色,这意味着它正在检测硬件,但在尝试控制时会弹出错误消息,表示无法写入配置寄存器。
当尝试打开 LED 时、会弹出消息、表示无法写入 GUI 控制、然后无法写入输出寄存器。
所有跳线设置均处于默认状态。
请告诉我如何启动 EVM 板?