This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:LP4024EVM 不工作

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772696/lp5024evm-lp4024evm-not-working

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件:LP5024

我们收到了新的 LP5024 EVM 板、但当尝试使用提供的 UI 软件进行控制时、该板似乎没有响应。

连接状态为绿色,这意味着它正在检测硬件,但在尝试控制时会弹出错误消息,表示无法写入配置寄存器。

当尝试打开 LED 时、会弹出消息、表示无法写入 GUI 控制、然后无法写入输出寄存器。

所有跳线设置均处于默认状态。

请告诉我如何启动 EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arathi、

    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../753879

    请记住为电路板提供外部电源。

    请告诉我这是否能解决您的问题。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接头出现问题。 谢谢