This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426:SOC 计算和再充电功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774078/bq27426-bq27426-soc-caliculation-and-recharge-function

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ25601

您好、TI 支持成员。

请确认以下问题。

[问题]
充满电并继续充电后、除非电池达到"再充电阈值"、否则电池不会再充电。
在此期间、GG SOC 是否会降至100%以下?
我们担心、SOC 值在充满电后将从100%变为99%或98%、然后继续充电。
如果是、有什么建议要避免它?

[相关主题]
e2e.ti.com/.../771834 用户:395463

[组件]
BQ27426:电量监测计
BQ25601:充电器

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    主机可以轮询 FC 标志、设置后、让充电器停止充电。 监测计不控制充电器。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    感谢你的答复。
    我希望在充电期间保持 SOC=100%。
    BQ25601的回波电压为4.1V、因此我担心 SOC 在充满电到4.1V 之间会低于99%。
    上海合作组织如何保持100%?

    最好的门卫
    Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    SoC 在充电过程中达到该值后将保持100%。 如果电压在达到满电荷后下降、然后运行 rem 电容器仿真、放松时、它将相应地调整 SOC。 我不确定这是否回答了您的问题。 如果没有、请告诉我。 另外、请参阅 TRM 的充电终止部分。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢你的答复。

    "在放松的同时运行 rem 电容器仿真、它将调整 SOC"
    →在 BQ25601重新充电之前、SOC 是否已调整为通过 rem 电容器仿真保持100%?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    否、如果 SOC 低于 FC 清除值、它将模拟该新的 DOD 并清除 FC 标志
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    为了防止 SOC 在满充电电压~ 4.1V (BQ 25601再充电电压)期间≦99%(保持 SOC = 100%)、它是在 SOC≦99%之前由主机再充电的唯一方法吗?
    是否有方法使用充电器 IC 或电量监测 IC 保持 SOC = 100%?
    此致、
    Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    如果您确实要为电池充满电以使其逐渐变小、那么我不会设想在静置期间电池电压会显著降低、从而使 SOC 从100%下降。 如果由于电池的自放电,电池电压降低了1%以上的 SOC,则过滤的 SOC 将保持100%,但真正的(未过滤的 SOC)将减至99%。 要保持100%的真正 SOC、您需要重新插入充电器
    谢谢
    Onyx