请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 主题中讨论的其他器件: BQ25601
您好、TI 支持成员。
请确认以下问题。
[问题]
充满电并继续充电后、除非电池达到"再充电阈值"、否则电池不会再充电。
在此期间、GG SOC 是否会降至100%以下?
我们担心、SOC 值在充满电后将从100%变为99%或98%、然后继续充电。
如果是、有什么建议要避免它?
[相关主题]
e2e.ti.com/.../771834 用户:395463
[组件]
BQ27426:电量监测计
BQ25601:充电器
此致、
Chiaki Endo