您好!
这没什么可抱怨的、我只是对 LM317似乎无法灌入电流的原因感到好奇。
我想说明我是如何发现这一点的:
我正在构建一个基元运算放大器测试仪、该测试仪仅关注放大器是否可以跳闸、因此我使用 LM317实现了3、5V 的跳闸点(以及正输入的虚拟接地)、 然后、我使用了一个简单的开关来设置跳变点上下的高和低输入电压、运算放大器的 Vcc 电压为9V、因此在我的世界中、这意味着通常需要7、5V 的最大摆幅。
我的微型系统在上电时设置为低输出电平(红色)、在按下开关时设置为高输出电平(绿色)。
使用完美无瑕的运算放大器(TL074、这是一种全新的存储器)并开启电压、所有 LED 都变为红色。
到目前为止都很好。
现在、按下开关会使所有 LED 变为绿色(高)、这应该是它们应该的、但当我松开开关时、它们保持绿色。
通过测量 LM317输出端的电压、可以发现它几乎与输入端一样高。
我想知道这一点、并决定测试电压高于跳变点的齐纳二极管(假设我选择了3、9V)是否与输出并联、以便为我修复它。
是的、确实如此。
但为什么呢?
我只能看到、当输出为高电平时、灌电流流经齐纳二极管而不是 LM317。
结论(如果我的 LM317没有故障)、LM317无法灌入电流(我的总灌电流/LED 电流不超过几毫安)。
您在这里找到了一个很好的论坛、我实际上对电子产品的了解非常少、但我愿意学习。
此致、Roger