This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么可以#39;t 我可以将 LM317用作电池?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777415/why-can-t-i-use-lm317-as-a-battery

主题中讨论的其他器件:LM317TL074

您好!

这没什么可抱怨的、我只是对 LM317似乎无法灌入电流的原因感到好奇。

我想说明我是如何发现这一点的:

我正在构建一个基元运算放大器测试仪、该测试仪仅关注放大器是否可以跳闸、因此我使用 LM317实现了3、5V 的跳闸点(以及正输入的虚拟接地)、 然后、我使用了一个简单的开关来设置跳变点上下的高和低输入电压、运算放大器的 Vcc 电压为9V、因此在我的世界中、这意味着通常需要7、5V 的最大摆幅。

我的微型系统在上电时设置为低输出电平(红色)、在按下开关时设置为高输出电平(绿色)。

使用完美无瑕的运算放大器(TL074、这是一种全新的存储器)并开启电压、所有 LED 都变为红色。

到目前为止都很好。

现在、按下开关会使所有 LED 变为绿色(高)、这应该是它们应该的、但当我松开开关时、它们保持绿色。

通过测量 LM317输出端的电压、可以发现它几乎与输入端一样高。

我想知道这一点、并决定测试电压高于跳变点的齐纳二极管(假设我选择了3、9V)是否与输出并联、以便为我修复它。

是的、确实如此。

但为什么呢?

我只能看到、当输出为高电平时、灌电流流经齐纳二极管而不是 LM317。

结论(如果我的 LM317没有故障)、LM317无法灌入电流(我的总灌电流/LED 电流不超过几毫安)。

您在这里找到了一个很好的论坛、我实际上对电子产品的了解非常少、但我愿意学习。

此致、Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏的情况下、LM317需要10mA 的最小负载电流。 灌电流时、负载电流将为负、小于10mA。

    电流无法反向流动、但仍可获得调节:

    如果您需要能够灌入电流的电源、请使用为此而设计的电源、即运算放大器。 (大多数运算放大 器具有相当弱的输出;如果您希望 LM317提供的电流尽可能大、则需要一个功率运算放大器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    正如 提到的、LM317不用于灌入电流。 传统的线性稳压器不用于灌入电流。

    DDR 存储器电源解决方案专为灌电流/拉电流应用而设计。 您可以在此处找到我们的这些解决方案和更多信息:

    www.ti.com/.../overview.html

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释!

    实际上、我觉得不首先查看电路图有点愚蠢。

    这种现象让我有点惊讶,但现在我知道了。

    此致、Roger