Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A, TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62160 主题中讨论的其他器件: TPS562210A
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我对 TPS60162 (8引脚 VSSOP)e2e.ti.com/.../TI_5F00_FORUM.pdf 芯片有很大的问题。
芯片的电源为12V、使能引脚连接到 TI 另一个 DCDC (TPS563210ADDFR、如我所连接的图所示)的 PG、在 TPS160162的输出中、I 应具有+3.3V 的电压、负载为0.3A。 问题是、当12V 电源到达时、芯片损坏。
感谢您的回答。
M.P.